请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN330 您好、香榭丽舍
我了解到、3.3V CAN 收发器与 ISO DIN 11898兼容、但它们不兼容、对吧? 您是否看到客户对该问题或任何已知问题的主要顾虑?
本文档提供了一些进一步的见解、并指出我们有一个第三方为 SN65HVD23x 进行了符合性测试。 我们是否已经为 TCAN33x 完成或计划过类似的测试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
我了解到、3.3V CAN 收发器与 ISO DIN 11898兼容、但它们不兼容、对吧? 您是否看到客户对该问题或任何已知问题的主要顾虑?
本文档提供了一些进一步的见解、并指出我们有一个第三方为 SN65HVD23x 进行了符合性测试。 我们是否已经为 TCAN33x 完成或计划过类似的测试?
您好、Simon、
没错- ISO 标准主要是在编写时考虑到5V 收发器、因此某些规范(如最小显性 CANH 电压或隐性偏置电平)不会与3.3V 实现方案保持一致。 然而、由于 CAN 是差分信号标准、因此绝对单端(接地基准)电压对于通信并不重要。 最重要的是差分电平、在这些规格中、HVD23x 和 TCAN33x 系列是兼容的。 因此、我们往往不会听到客户提出的与信号完整性或互操作性相关的应用问题、而只是担心严格满足标准合规性(这对于某些应用而言非常重要)。
目前、我们尚未计划在 TCAN33x 上进行任何第三方一致性或互操作性测试。 (这些测试通常作为汽车 OEM 正式组件批准流程的一部分进行、目前我们没有 TCAN33x 系列的 Q100认证计划。)
最大