This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS65987DJEVM:EVM 问题

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877850/ccs-tps65987djevm-evm-problem

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65981

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我收到了客户的以下问题、您能帮我解决吗?

"我连接了具有来自10G 扩展 EVM 的显示端口接收板的 TP65987EVM。 我使用 TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义软件来配置电路板。 除非我使用新配置对闪存进行编程,否则我看不到主板的行为发生任何变化,但仅加载新配置不会改变其行为。 在调试模式下、我看到与编程的配置相同的旧配置。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您的 EVM 上的补丁加载失败了吗?  

    Tnx

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajith、

    这似乎是个问题、  

    您能否提出您需要我向我的客户询问哪些问题来解决此问题?

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在成功将补丁加载到外部 SPI 闪存时、  将弹出消息框"SPI 闪存至器件成功"、他们是否看到此消息?  

    如果是、您是否可以要求他们用一些十六进制值填充"客户使用 Word 1"字段、并检查他们是否能够在调试模式(加载补丁后)读回相同的值。  

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajith、

    他不明白 您的增补程序加载是什么意思? 应该加载哪个补丁?

    TP65987EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、请通过 https://training.ti.com/tps6598x-application-customization-gui-tool-basic-introduction 了解"补丁"和"补丁加载"流程。  

    谢谢
    普拉吉斯