This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41BA3B-EP:1394 TPB 输出音调信号

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TSB41BA3B-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870955/tsb41ba3b-ep-1394-tpb-output-tone-signal

器件型号:TSB41BA3B-EP

大家好:

我使用 TSB41BA3B-EP 设计1394分配器、即1394信号源将数据发送到端口0、而端口1和端口2连接到两个器件以从信号源接收数据。 在测试期间、发现信号源和我的分离器无法建立连接:检查发现1394信号源的 TPB 端口的音调信号输出间隔约为42ms、如图1所示、 但1394分配器端口的 TPB 端口输出音调信号的间隔为127.7ms、如图2所示。
此问题是否不能导致连接? 或其他问题。

非常希望、谢谢。随附是我的原理图。


  图1.


 图2.

e2e.ti.com/.../1394.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信标频率差异很可能不是问题所在。 您的电路板上是否安装了 R52?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R52不带焊接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为中继器、无法与信号源?建立连接的问题是什么

    目前、我仅检测到两个节点的音调频率不同。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保在3.3电源稳定后、复位/不会在至少2毫秒内转换为高电平。 您也可以尝试启用 LPS 并测量 PCLK 的频率。 提示音间隔显示为应有的3倍。 确保您的晶体是并联谐振基本模式晶体。