This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:适用于8通道 MIPI-CSI2的 SN65DPHY440SS

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899621/sn65dphy440ss-sn65dphy440ss-for-8-lane-mipi-csi2

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

我的客户希望使用 x2 SN65DPHY440SS 桥接8通道 MIPI CS-2接口、他们想知道如何连接两个  用于8通道 MIPI CSI-2接口的 SN65DPHY440SS。  

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie

    您是否有可共享的方框图? 它们 是否同时查看输出8个通道?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David、您好

    请参阅下面的客户传感器,它是8通道同步输出,客户希望使用 x2 SN65DPHY440SS 来延长距离。

    他们想知道如何将时钟连接到两个重定时器。

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie

    您的回复中缺少方框图、您是否要附上方框图?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉、请参阅以下内容:

     

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie

    遗憾的是、DPHY440无法支持此应用。

    谢谢

    David