This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:I2C 电平转换器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878907/pca9306-i2c-level-shifter

器件型号:PCA9306

大家好、

我使用 TI PCA9306DQER 的 I2C 电平转换器。

我使用的拓扑已连接。

是否可以将 PCA9306作为连接拓扑进行并联连接?

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../PCA9306.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    是的、可以在并行连接中使用 PCA9306、如附件中所示。 请注意、PCA9306不会缓冲 I2C 总线、因此总线的有效电容是所有总线(1.2V、1.8V 和3.3V 总线)的总和。 上拉电阻器的大小必须适当。  

    此致、
    Eric