主题中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1
您好!
系统为:摄像头传感器 IMX219 通过 CSI-2接口(使用2条信道)与 DS90UB953-Q1、通过 电缆将 DS90UB953-Q1连接到 DS90UB954-Q1、 并 通过 CSI-2接口(也使用2条信道)与 Nvidia Jetson Nano 开发套件连接。
如果设置了传感器的1280x720@60fps 模式、图像可能会显示、但无法以 1920x1080@30fps 模式显示。
线路有效和帧有效信号在 DS90UB947的 GPIO 上输出。这两个信号只需几秒钟即可观察和保持、然后在选择1920x1080@30fps 模式后立即进入高电平。即使在这种情况下 DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1之间的通信是无错误的。例如日志 是:
"954:CSI TX 端口通过状态(0x35):1.