This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:如何测量 Rin

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898421/sn65hvd234-how-to-measure-rin

器件型号:SN65HVD234

您好 TI 团队。  

    我的客户在 其 OBD 产品中使用了 SN65HVD234、需要 SN65HVD234的值、该值应回复上游客户。他们已从 PCB 上移除芯片并允许测试条件(如下图中的红色块)。但  他们测试的 Rin 值  现在为∞Ω。  那么、您能否指导我们如何测试 Rin 以获得规格中的参考值? 谢谢!  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    由于该器件通电并生成隐性电平偏置电压、因此仅使用万用表之类的器件不起作用(偏置电压会使其产生以为电阻更高的想法)。  您可以执行以下操作:

    1、在未连接任何其他引脚的情况下测量 CANH 或 CANL 的电压("VO_OPEN")。  它应该大约为2.3V。 请注意、这个偏置电压是通过收发器的 Rin 施加到总线上的。

    2.通过一些测试电阻("R_TEST")对引脚施加一些测试电压("V_TEST")。  测量出现在 CANH 或 CANL 上的新电压("VO_TEST")

    3.您现在可以使用 Kirchhoff 的电流定律来求解收发器的"Rin":(V_test - VO_test)/Rtest =(VO_test - VO_open)/Rin。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

        谢谢! 我们可以在您的帮助下测试正确的值。