This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 RSE 的 STEP 型号|10封装

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885933/step-models-for-rse-10-package

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS4

大家好、

你好。 我们注意到、我们没有用于 RSE |10 (UQFN 10引脚)封装的步进模型。
是否有计划在不久的将来创建一个?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您能否指定 TI 器件型号 以便我可以将您的问题直接发送给特定的产品组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我注意到您之前发布过并指定了 PN SN65LVDS4。 我已将此主题发送回该产品组进行解决。 我们团队的一名成员将提供帮助。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意并感谢您关注这个 Jeff!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:     

    STP 模型是 ePOD 过程的一部分。  10RSE 没有 ePOD、因此我们今天提交了一份请求。  ePOD 和.STP 模型应在下周年底前推出、届时将在产品文件夹页面上提供。

    引脚:10.

    封装标识符:RSE

    封装组:uQFN

    申请日期:2020年3月5日、星期四

     

    在您的服务中、

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的出色支持!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

     供参考,STP 文件现在位于产品文件夹页面上,您可以使用了!: https://www.ti.com/product/SN65LVDS4/toolssoftware

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢对这家 Leonard 的跟进!

    非常感谢!

    艺术