This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:与 TUSB321AI 的区别

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TUSB321AI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878604/tusb322i-difference-with-tusb321ai

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件: TUSB321AI

大家好、

请告诉我 TUSB322I 和 TUSB321I 之间的区别?

根据快速检查,两个设备的功能似乎相同,如果客户要求 USB3.2 Gen2的 CC 逻辑,我们应该推荐哪一个设备?

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    TUSB321AI 和 TUSB322I 之间的主要区别在于 I2C 支持和调试/音频附件支持。 TUSB321AI 仅为 GPIO、而 TUSB322I 支持 I2C (GPIO 设置受限)和 调试/音频附件支持。 这两款器件均可用于 USB 3.2第2代应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    非常感谢您的反馈!

    Andy