This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:用于3:1多路复用器?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870525/hd3ss3212-for-3-1-mux

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件:TUSB1042ITUSB1002A

大家好、

我的客户正在为 USB3.1 Gen2寻找3:1多路复用器、但我们似乎只有2:1多路复用器。 您能否评论以下建议或提供更好的解决方案? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个3212对于 USB3.1 Gen2而言微不足道、两 个多路复用器在 Gen2上的损耗太大。

    您可以尝试使用我们的新器件 TNUXHS4212、它的带宽高于3212。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您有正确的想法、但 USB-C 需要其自己的2:1开关。 Type-C 连接器具有两对高速对、可支持10Gbps 流量。 我建议 将第二个 TUSB1002A 替换为 TUSB1042I。 Micro USB 连接器可能需要 TUSB1002A、具体取决于 PCB 布局和布线长度。 这里的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    这是 AI 应用程序的新请求。 谢谢!

    此致、

    Sam Ting