This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:输出电流能力

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878122/sn65lvds31-output-current-capability

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS33

各位专家、您好!

在前面的讨论中、我们建议将 SN65LVDS31和 SN65LVDS33用于 LVDS 上的 SPI 应用。
但是、它们对输出电流能力有顾虑。
SN65LVDS31的典型短路输出电流为4mA、但他们在驱动 SPI 总线时需要大约24mA 的电流。
那么、SN65LVDS31和 SN65LVDS33是否有替代器件?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    它们是指 SN65LVDS33吗? SN65LVDS31不会驱动 SPI 总线、因为输出是差分的。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉让您感到困惑。
    您的是正确的。 客户对 SN65LVDS33输出电流能力的担忧。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    我认为我们没有任何可以驱动24mA 的 LVDS 接收器。 该数字来自哪里? 客户是否确定他们真的需要如此大的 SPI 总线电流?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.-San:

    我将通过邮件与您联系。

    此致、
    Kazuki Kuramochi