This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:有关寄存器映射的问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871109/tca6418e-question-about-register-mapping

器件型号:TCA6418E

您好、TI 支持团队、

我发现 GPIO0-7的寄存器位映射与其寄存器位对齐方式相反。
是这样吗?

以下是 http://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/tca6418e.pdf 数据表的 P.12。

一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这个数字是准确的。 位映射是由于该器件与类似器件共享一些内部结构。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢您的关注 。