This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151P:10.3125Gbps SFP+ LR 设计连接到 SGMII

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871170/onet1151p-10-3125-gbps-sfp-lr-design-connect-to-sgmii

器件型号:ONET1151P
Thread 中讨论的其他器件: ONET1151L

你(们)好,先生

我对 ONET1151L (DIN &-)& ONET1151P (DOUT+&-)有疑问,

它们可以直接连接到 SGMII、还是需要 PHY IC 转换到 SGMII?

因为我想使用 CPU (QCA9563)连接到 Optical、

我认为光学设计可以参考 Onet-10G-EVM 设计、但问题在于如何连接 SGMII、

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    ONET1151P 和 ONET1151L 用于 SGMII 接口 PHY 块的光学模块。 通常、这些器件的10G 串行差分对连接到 FPGA 或 ASIC 内的 MAC 层、该 MAC 层可将串行差分转换为 SGMII 时钟和数据(RX7:0和 TX7:0)通道。 因此、您需要 FPGA 或 ASIC 来转换为 SGMII 接口。 请参阅802.3z 规格。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的帮助、我了解了该主题。