This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD74:符合 TIA-485标准?

Guru**** 2767545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900081/sn65hvd74-tia-485-compliant

器件型号:SN65HVD74

您好!

我们正在考虑将 HVD74和 HVD77用于我们的设计、但想知道它们是否符合 TIA-485标准。 我看不到数据表中专门提到过它(而在 HVD37中、它明确表示它符合 TIA485标准)。  

我们是否需要更换部件或74和77是否符合要求?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    是的、这些收发器符合 TIA-485标准。

    最大