This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:如何提高 EDP 信号的驱动强度

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899403/sn65dsi86-how-to-increase-the-driving-strength-of-edp-signal

器件型号:SN65DSI86

您好:

我们使用您的 sn65dsi86芯片(MIPI 转 EDP 芯片)。 硬件眼图显示 sn65dsi86的输出 EDP 信号强度不够。

如何修改寄存器以提高 EDP 信号驱动强度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 DSI86数据表中的表28、您可以使用 表28。 CSR 位字段定义—DP 链路协商 LUT 、用于配置 VOD、预加重和后置电流2级别。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David :

    表28有以下问题:

    V0_P0_VOD 和 V1_P0_VOD 中的 V0、V1 表示驱动强度水平。 但我检查了0xc0和0xc1寄存器的值为0x3f、这意味着 V0、V1和 V2都是开路的。 当前使用的级别。 如果我打开 V3_P0_VOD、 如何确认它现在正在使用 V3_P0_VOD

    请问您会中文吗,如果会中文翻译如下;

    表28有以下疑问:μ A
    V0_P0_VOD,V1_P0_H Ω、V1是表示驱动强度等级。但我查看了0xC0,0xC1寄存器值都为0x3f,表示V0,V1 VOD中的V0,V2都有打开,那当前到底使用的是哪个等级呢。如果我把V3 VOD打开,如何确认它现在用的是V3 μ_P0_H Ω_P0_VOD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以使用0xB0到0xBF 的寄存器为每个级别设置振幅和预加重。  

    默认情况下禁用3级、但您可以使用0xC0至0xC3的寄存器来启用3级支持选项。

    如果培训成功、SN65DSI86将更新 DP_POST_CURSOR2 (0x95、位[3:1])、DP_PRE_Emphasis>(0x93、位[7:6])和 DP_TX_Swing (0x94、 位[1:0])与传递组合、然后将 ML_TX_MODE 转换为正常。  

    您还应该从0xF0到0xf8读取寄存器、特别是0xf8、以查看链路训练是否成功。  

    谢谢

    David