This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:输入交流耦合

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898991/tmds181-input-ac-coupling

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: TMDS171

您好!

下面让我确认一下。

*当 TMDS 输入线上需要交流耦合时,TI 为什么建议使用 DP159和 DP149?

(我在视频后提到。)

https://training.ti.com/jp/enhancing-system-performance-signal-conditioners

根据 TMDS171和 TMDS181的数据表、也具有 VBIAS (3.3V)。

实际上、VBIAS 电压与 TMDS1x1和 DP1x9不同、但两者在器件内部都有偏置电压。

因此、这两个系列似乎都可以在 TMDS 输入线路上接受交流耦合。

那么、您能否确认 TI 为什么说只应使用 DP1x9来满足交流耦合要求?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果对 TMDS181输入主链路进行交流耦合、则需要在交流耦合电容和主链路上的 TMDS181之间添加外部50 Ω 终端至3.3V。 但是、根据输入信号振幅、输入 VH 将高于3.3V VCC、这将对 TMDS181 I/O 造成压力

    对于 DP159、您只需交流耦合输入主链路、无需将50 Ω 外部端接电阻连接到3.3V。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。

    >如果是通过交流耦合 TMDS181输入主链路,则需要在交流耦合电容和主链路上的 TMDS181之间添加外部50欧姆端接电压至3.3V。

    根据 TMDS181的数据表、似乎实现了内部端接(50 Ω)至3.3V (VBIAS)。

    为什么用户需要冗余地将外部50 Ω 终端添加到3.3V?

    (如果错误的是"您需要在交流耦合电容器和"源器件"(TMDS181的对面)之间将外部50 Ω 终端添加到3.3V、我可以理解。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我指的是源输出需要交流耦合的情况、然后交流耦合电容和 TMDS181之间需要外部50ohm 至3.3V、以模拟直流耦合 HDMI 源端接。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    我理解您假设以下情况。

    我了解到用户需要为 TMDS 数据/clk 添加外部终端(50欧姆)、 如您的回复中所示。

    我的理解是否正确?

    BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的方框图正确。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    好的。 那么、让我再次确认我之前的以下问题。

    您能否发送有关上述红色突出显示问题的反馈?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您答对了、由于终端已在 TMDS181内部、因此无需外部终端。 因此、您只需要外部交流耦合电容器。

    如果您将交流耦合信号连接到 TMDS181输入、则该信号将安装在3.3V 上、具体取决于信号 Vh=3.3V+A 和 VL=3.3V-A 的振幅、此处 VH 将高于 Vcc。

    如果将交流耦合信号连接到 DP159输入、则信号将安装在0.7V 上、具体取决于信号 Vh=0.7V+A 和 VL=0.7V-A 的振幅。这里的信号位于 GND 和 Vcc 范围内。

    因此、对于交流耦合信号、我们建议使用 DP159。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢你的答复。

    >如果将交流耦合信号连接到 TMDS181输入,则信号将安装在3.3V 上,具体取决于信号 Vh=3.3V+A 和 VL=3.3V-A 的振幅,此处 VH 将高于 Vcc。

    我对以上一句有疑问。

    根据数据表、以下规格定义如下所示。

    VIDpp 的最大值:1560mV

    VICM 的最大值:Vcc + 0.1V  

    IN_Dx 和 IN_CLKX 的绝对最大值:Vcc + 0.3V

    我认为、即使用户使用直流耦合、在本例中输入信号也会超出规格。

    这是我的计算。

    * VIDpp = VID+- VID-

    * VICM =(VID+ VID-)/2

    当将最大值应用于上述公式时、结果如下所示。

    * 1560mV = VID+- VID-

    * 3.4V =(VID+ VID-)/ 2.

    因此、在本例中、VID+为4.18V、VID-为2.62V。

    实际上、VID-是 Vcc-0.75中的规格(定义的绝对值)、但 VID+是规格输出 Vcc+0.3V。

    所以、我对您的解释不满意。 您如何看待上述问题?
    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI 使用源端的电流驱动在接收端产生低压差分信号。 灌电流侧的端接电压设置差分信号的高电压电平。 低电压由拉电流和灌电流端接电阻设置。  

    兼容的 HDMI 源不应驱动超过 HDMI 规范表4-23中设置的条件的 TMDS 线路。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我理解为什么建议您 从回复中选择 TMDS1x1系列使用直流耦合。

    这是我的理解。 (I Focus VIH 规格)

    *如果是直流耦合、如果用户符合 HDMI 规范、实际输入电压绝不会超过推荐的规范。

    但是、如果使用 TMDS181进行交流耦合、输入电压将变为3.3V + Vswing。 因此输入电压超过绝对规格。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。

    谢谢

    David