This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800 -断电模式期间的功耗

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871155/ds80pci800-ds80pci800-power-dissipation-during-power-down-mode

器件型号:DS80PCI800

大家好、

我是否可以知道、如果我们启用断电模式、将消耗多少功率? 仅从数据表列表中删除了660~900mW

现在、客户希望在空闲模式下降低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    通常、电流为~ 15mA。  如果在 VIN 引脚上使用3.3V 电源、则功耗约为50mW

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的信息!

    此致、

    Oliver