This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:EEPROM 配置

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878684/tusb4041i-q1-eeprom-config

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

大家好、可以帮我解决一些误解吗?
这是数据表中的信息:"TUSB4041I-Q1器件为包括电池充电支持在内的一些特性提供引脚搭接配置、并且还通过 OTP ROM、I2C EEPROM 提供定制"。 那么、问题是、我是否可以配置引脚搭接以使用 EEPROM、但如果它为空、则 TUSB4041从搭接加载默认配置是否正常?
还是应该在这种情况下禁用 I2C EEPROM (下拉 SDA 和 SDA)?
它是否可以与未编程的 EEPROM 正常配合使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    是的、在 I2C 模式下、TUSB8020B 应该在没有 EEPROM 的情况下正常工作。 无需下拉 SDA 和 SCL。 对于 I2C 模式、SMBUSz/SS_DN2引脚应通过4.7K 电阻器拉高至3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加一条注意事项、如果 TUSB4041将 SDA/SCL 拉至高电平并连接了空白 EEPROM、它将自动进入编程模式并保持该模式、直到 EEPROM 被编程。  在编程模式下、集线器不能用作集线器。

    此致、

    JMMN