This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD048:最高结温

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885177/sn65mlvd048-maximum-junction-temperature

器件型号:SN65MLVD048

大家好、  

我的客户正在寻找 SN65MLVD048RGZR 的最高结温。 数据表中似乎没有这种情况。

提前感谢您的回复。

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您将需要估算最高结温。 公式为 Tjmax= TAmax +(PD x RθJA)。

    其中 RθJA Ω 是 结至环境热阻、TA 是自然通风条件下的工作温度、而 PD 是功率耗散。  

    它看起来一切都一样、但数据表中提供了 RθJA μ A、因此我将提出申请。  当我有 RθJA 的数字时、我将更新此线程。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    谢谢、我将等待结果。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    很抱歉、由于延迟、散热请求可能需要2周才能完成。 我希望在下周取得成果。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    该  器件的 Δ T 为25.4 RθJA°C/W。 使用我原始过账中的公式、可以估算出最高结温为93.6 °C

    此致、

    I.K.