This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:逻辑接口和输出结构

Guru**** 2814605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878638/dp83822h-logical-interface-and-output-structure

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

您能描述一下该器件的数据接口吗?   收发器 CML 或 LVDS 的内部结构是否为其他结构(请注明)?   该接口是否能够支持通过 LVDS 连接到其他收发器?   

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    822的 MDI 是一个 CML。

    它支持10BASE-Te (曼彻斯特)和100BASE-TX (MLT3)。

    它不是串行器/解串器 PHY。 我们有通过 SGMII 与 LVDS 连接的 PHY。

    DP83869和 DP83867均支持 SGMII (LVDS)。