This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:介质转换用法

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878600/dp83tc811evm-media-conversion-usage

器件型号:DP83TC811EVM

您好!

阅读用户指南后、我仍然不清楚如何使用此电路板。 我的目标是将生成汽车以太网流量 的器件连接到 DP83TC811EVM、然后将具有 Wireshark 的笔记本电脑连接到电路板的另一端进行读取。 是否需要进行任何配置、或者我是否需要执行其他步骤来查看流量? Wireshark 是否足够或是否有其他软件可供使用? 我也没有看到 IP 地址。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您只需为电路板供电并将 MATENET 连接器连接到另一个 T1板、然后通过 CAT5电缆将 RJ45连接到您的笔记本电脑。

    您应该会看到在两侧都建立了链路、并且能够发送和接收数据。

    请确保在811侧设置正确的主/从模式。 有一个3引脚接头可在2种模式之间进行选择。