This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:CDR 问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889573/lmh0318-problem-with-cdr

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件: LMH0397

您好!

我在开发中使用 LMH0318。 阻抗为100欧姆的 HD-SDI 信号输入到该芯片的 IN0。 从摄像头到 LMH0318的电线长度为20 cm。

初始化代码:

writeRegister (0xFF、0x04、0x07);//选择通道寄存器

writeRegister (0x16、0x25、0xFF);//启用整个温度范围

 writeRegister (0x3E、0x00、0x80);//初始化 CDR 状态机控制

writeRegister (0x55、0x02、0x80);

writeRegister (0x6A、0x00、0xFF);

writeRegister (0x03、0x80、0xFF);

 writeRegister (0x0A、0x0C、0x0C);//复位 CDR

writeRegister (0x0A、0x00、0x0C);//释放 CDR 复位

 writeRegister (0x31、0x03、0x03);//Select IN1*/

writeRegister (0x0A、0x0C、0x0C);//复位 CDR

writeRegister (0x0A、0x00、0xC);//释放 CDR 复位

 writeRegister (0xFF、0x04、0x07);//选择通道寄存器

 writeRegister (0x09、0x20、0x20);//启用覆盖

writeRegister (0x1C、0x80、0xE0);//OUT0重定时数据

 writeRegister (0x1C、0x00、0x0C);

 READ_HEO_VEO ();

 读取寄存器(0x02);

 通过这些设置、我将获得输出信号:

HEo-52十 进制(81%开路)

VEo-152十进制(475mV)

寄存器0x02 - 11:CDR 锁定。

在针脚16“LOCK”(锁定)-高。

器件正常运行。

 当我尝试将一条30米长的导线从摄像头连接到 LMH0318时、就会出现问题。 程序代码不变。 更改了以下参数:

寄存器0x02 - 00:CDR 未锁定。

在针脚16“LOCK”(锁定)-低。

OUT0未接收到视频信号。 但器件会识别到输入信号已到达。

LOS_INT_N–低电平。

我尝试了不同的设置 Boost、但没有帮助。

 

问题可能出在哪呢? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    我相信您曾提到过在 IN0上使用20cm 差分电缆时-从 HD-SDI 摄像头的输出-效果良好。 但是、使用30m 电缆时遇到问题。 建议增加寄存器0x03的值。 在750MHz - 1.5Gbps 的奈奎斯特频率下-器件具有大约10-12dB 的增益和最大设置。 这意味着、只要您的电缆在750MHz 时具有大约12dB 的损耗、这应该起作用。 您的30m 电缆可能有损耗- 750MHz 时损耗超过12dB -并且设备无法处理此损耗。 如果是这种情况、您可以考虑在摄像头的输出端和接收端使用 LMH0397。 这将提供更大的灵活性、并且也会实现3G SDI 等更高的数据速率。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用阻抗为75欧姆的同轴电缆。 在 IN0的输入端、我使用 RF 变压器将信号转换为100欧姆的差分对。
    我尝试了寄存器0x03的不同组合、但这没有给出积极的结果。
    在我看来、当我连接一条30米长的导线时、LMH0318正在阻断信号。

    如果您将 LMH0318从电路中排除(摄像头-导线30米-视频捕捉)、则视频信号将到达接收器、图像将显示。
    芯片可以在输入端阻止信号的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    感谢您的澄清。 鉴于20cm 的工作距离和30m 的电缆存在问题、我认为同样的根本原因或问题仍然有效。 也就是说、我们在奈奎斯特频率下没有足够的增益、因此 LMH0318没有足够的眼图张开度来锁定传入信号并启用 PLL 锁定。 此外、变压器也可能在这里发挥作用、因为它可能会降低信号带宽。 使用20cm 的短电缆时、LMH0318可以处理这种情况、但由于电缆长度较长或插入损耗较高、因此无法正常工作。  

    我们是否知道30m 电缆在大约750MHz 时的损耗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    为了测试该器件、我使用了一根频率为800MHz、每100米衰减85dB 的电缆。 我将电缆更改为每100米衰减系数为34dB、频率为800MHz 的电缆、然后 CDR 开始工作。 配置寄存器 0x03 (EQ_Boost) 时、0xFF 接收到 HEO-47dec 和 VEO-120dec 的值。 这一结果完全满足了我的要求。

    感谢你的帮助。

    此致、Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    感谢您的更新。

    我们期望30m 时为10到12dB、您的新电缆似乎与此估算相符。

    此致、Nasser