This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:tpzh 和 tpzl 的定义

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899933/thvd1410-definition-of-tpzh-and-tpzl

器件型号:THVD1410

您好!

我认为、与以下内容相关的不是"re"、而是"de"。  

这是拼写错误吗?

如果是、"tpzh"和"tpzl"值是否正确?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    我认为数据表中的措辞是正确的。  驱动器使能时间在 DE 信号的上升沿之后测量、并在 ON /RE 上的两种不同状态下测量:一种静态高电平、一种静态低电平。  在这些条件下、这个时序是不同的-当驱动器之前处于 DE 低电平和/RE 高电平时、使能驱动器所需的时间要长得多。  原因在于、在该状态下(即禁用驱动器和接收器)、器件会关闭一些驱动器和接收器通用的内部电路、以将 ICC 降低到非常低的水平、恢复此电路的运行需要更多的时间。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有其他问题。

    此致、
    Max Robertson。