This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:它可以支持 FHD 吗?

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878464/sn65dsi85-can-it-support-fhd

器件型号:SN65DSI85

大家好、

请向 支持 FHD 的 LVDS 桥接 IC 提供 DSI 建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1920x1080@60Hz 下的 FHD? 是的、它可以支持这一点。

    此致、

    I.K.