This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR216:热阻

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CR216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887557/ds90cr216-thermal-resistances

器件型号:DS90CR216

DS90CR216MTD TSSOP-48封装的热阻[C/W]是多少:

  • 结温至环境温度
  • 结至外壳
  • 结至电路板

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    McCleery、

    很抱歉、我们没有此规格。 目前、由于该器件是一个非常旧的器件、我在内部进行检查、但 我担心我们没有现成的器件。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我们在 DS90CR216上进行热仿真的结果。

     

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    58.0

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    16.8.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    25.8.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    0.8.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    25.5