This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:接收器输入的电阻器和电流值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889817/sn65hvd75-resistor-and-current-value-of-receiver-input

器件型号:SN65HVD75

大家好、

我是否可以知道接收器输入侧的 R1、R2、R3和电流源的值? 谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    对于该器 件、R1 = 175kOhm、R2 = 16kOhm、R3 = 21kOhm。 电流源约为0.5uA。  请注意、这是为应用参考提供的等效电路、并不完全反映 IC 级实现。  如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大