This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:我想从 Txout-(12引脚)&Txout+(13引脚)输出3.6Vpp 差分电压

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871191/onet1130ec-i-want-to-output-differential-3-6-vpp-from-txout--12pin-txout-13pin

器件型号:ONET1130EC

你好。

我想从 Txout-(12引脚)和 Txout+(13引脚)输出3.6Vpp 差分输出

我需要哪些设置?

TX 调制电流设置 为最大值、但会差分2.4Vpp 输出。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您使用的是 TXMODE=0。 请向我们发送您的寄存器设置和原理图。

    此致、Nasser