This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031:DS90C031和 SN65LVDT14兼容性

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C031, DS90C032, SN65LVDT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870621/ds90c031-ds90c031-and-sn65lvdt14-compatibility

器件型号:DS90C031
主题中讨论的其他器件: DS90C032SN65LVDT14

您好!

我尝试在两个板之间进行通信。 一个使用 DS90C031、另一个使用 SN65LVDT14。 RX 器件烧坏(实际刻录标记)、测试时失败。 我在网上知道 DS90C032是配套接收 器、但我想看看 DS90C031和 SN65LVDT14是否有任何原因无法正常工作。

谢谢、

Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    这两个电路板是否共用一个公共 GND?  由于这些部件是直流耦合的、接地漂移可能会导致此类问题。

    从电气角度来看、器件 LVDS 输入和输出是兼容的。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    它们使用的是公共接地。 系统中的其他东西可能会导致错误。 感谢您的确认。

    最棒的

    Zack