This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:在 TUSB322上请求此设计

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TUSB321, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899863/tusb322i-asking-for-the-design-on-tusb322

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件:TUSB322TUSB321TUSB320LAI

 大家好、

客户正在设计 TUSB322、该设计希望支持 DFP、5V/3A。

客户可以使用 GPIO 硬件模式来进行此设置吗?

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    不可以、TUSB322I 只能在此模式下使用 I2C。 对于 DFP 5V/3A 模式下的 GPIO、我建议使用 TUSB321或 TUSB320LAI。