This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:SPI 编程

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878531/tps65987d-spi-programmation

器件型号:TPS65987D

您好!

我希望与数据表进行确认比较。 我的 μ µC 上有 I2C 接口、我想通过其 I2C 接口读取/写入连接到 TPS65987D 的 SPI 存储器。

因为我没有 SPI 接口。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是否要使用 EC 更新 PD 控制器上的 SPI 闪存映像? 如果是、您可以参考以下应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slvae21a/slvae21a.pdf

    如果您希望 EC 在运行期间与 PD 控制器进行通信、请参阅数据表的第8.3.12节

    希望这有助于回答您的问题