This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899940/tps65988

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:BQ25616

尊敬的专家:

我的客户需要支持 Type C 标准的1s 快速充电器 IC。 除了5V3A 之外、它们还可能考虑9V/12V PD 协议、因此可以降低电缆上的电流。   

现在、TI 充电器器件 BQ25616没有充电端口控制器。 因此、客户需要 C 型 QC&PD 协议 IC。 我们是否具有与 BQ25616兼容的协议 IC、BQ25616是 TPS65988等单端口器件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个信息:目标是为锂离子电池充电、因此它是一个灌电流器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有既是充电器又是 Type-C PD 控制器的器件。 您将需要同时使用 BQ25616和 TPS65988来实现所需功能。 我们的 PD 控制器连接到电池充电器时、您可以遵循一些参考设计。 您可以将其用作参考。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01515