This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:RS485的单端传输……

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889738/thvd1450-single-end-transmission-for-rs485

器件型号:THVD1450

尊敬的 Sirs:

是否可以使用具有单端模式的 RS485?

即、是否仅将 A 或 B 与 RS485 IC 连接?

如果是、如何处理未使用的引脚? 上拉或下拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    尽管我可以看到您所描述的工作实现是如何实现的、但这样的设计会失去使 RS-485成为理想选择的许多功能。 如果您正在寻找单线制单端解决方案、那么修改 LIN、RS232或 IO-Link 等接口协议可以提供更好的解决方案。 这些标准通常提供更高的电压和更慢的压摆率驱动器、这有助于克服没有差分数据线用于共模噪声抑制的缺点。 如果您希望帮助您选择最适合您系统的产品、请分享有关您的用例和要求的更多信息、我将尝试概述每种产品可能提供的一些优势。  

    要回答您的问题、在 RS-485应用中、其中一条总线保持在恒定电压、最好保持在高驱动电压和低驱动电压之间。 这可能大约是 Vcc/2。 [编辑]请注意、这应该小心操作、这样驱动器在尝试驱动未使用的引脚时不会消耗/灌入过多电流。

    请告诉我您还有哪些关于如何实现收发器布局的问题。  

    此致、
    Eric