This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14:引脚指派说明

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871414/sn65lvdt14-pin-designation-clarification

器件型号:SN65LVDT14

2019年2月数据表的第4页似乎存在 I/O 命名错误。  

SN65LVDT14器件的引脚9和10在表中被指定为输入。  它们是否应该被指定为输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    正确、这些引脚应指定为输出。 它指出它们是说明中的输出、但正如您提到的、I/O 指定不正确。 当引脚12是驱动器输入时、它看起来也被错误地指定为输出。

    此致、

    I.K.