This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:C 型协议器件选择

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, TUSB321, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899943/tusb321-type-c-protocol-device-selection

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件:BQ25616、 TPS65987D

尊敬的专家:

我的客户需要一个支持 Type C 标准的1s 快速充电器 IC 来为锂离子电池充电。 除了5V3A 之外、它们还可能考虑9V/12V PD 协议、因此可以降低电缆上的电流。   

现在、TI 充电器器件 BQ25616没有充电端口控制器。 因此、客户需要 C 型 QC&PD 协议 IC。 我们是否具有与 BQ25616兼容的协议 IC、TUSB321是最佳选择? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB321是一种 Type-C 端口控制器、支持5V3A 充电、但不使用 USB 电力输送。 如果客户希望更改 Vbus 电平、TPS65987D 是一款很好的器件。