This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:DS64BR111 Si 仿真查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111, DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878148/ds64br111-ds64br111-si-simulation-queries

器件型号:DS64BR111
主题中讨论的其他器件: DS100BR111

您好!  

我正在使用 Hyperlynx 进行底板分析的 SI 仿真。 DS64BR111用于跨背板通道发送器和接收器。 我对 DS64BR111有以下查询:  

1:抖动值不会自动从 AMI 模型加载。 因此、我输入了数据表中的值、如快照中所示。 您能否检查我输入的信息是否正确?  

2.  

输入这些值后、眼图将完全关闭。(附加了仿真快照)

2.我的数据速率为6.4GBPS (DS64BR111的最大值)。 我应该如何设置眼图参数以进行鉴定?  

在 IBIS-AMI 模型用户指南中、非限制模式有一个模型限制设置0、限制模式有1 (在第5页上)。 如何在实际硬件中设置此项?e2e.ti.com/.../TI_5F00_DS64BR111_5F00_IBIS_5F00_AMI_5F00_User_5F00_Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我建议将抖动值保持为0。  我只会将驱动 DS64BR111的系统 Tx 中的抖动值添加到仿真中。  随着模型以这种方式进行验证、这将产生更真实的结果。

    2.应根据接口规格设置从 DS64BR111接收数据的系统 Rx 处的眼图参数。  DS64BR111没有输入眼罩要求。

    3.通常,对于6Gbps 应用程序, 将使用限制操作模式。  这是 DS64BR111器件的默认工作条件。  该模型旨在涵盖其他包含非限制运行模式的器件(请参阅 DS100BR111)。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    感谢您的支持。   

    [引用用户="Lee Sledjeski"]

    我建议将抖动值保持为0。  我只会将驱动 DS64BR111的系统 Tx 中的抖动值添加到仿真中。  随着模型以这种方式进行验证、这将产生更真实的结果。

    [/报价]

    正在对背板进行 Si 仿真。 子卡将 DS64BR111用作中继器。 信号流如下所示。  

    子卡1 (FPGA->DS64BR111)->(背板通道)->子卡2 (DS64BR111->FPGA)。 因此 DS64BR111本身正在驱动 DS64BR111。 我是否应该向用作发送器的子卡1中的 DS64BR111添加抖动值?   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本仿真中、对于第一个 DS64BR111、我会将增加的抖动保留为0。  我只需将0.065UI 确定性抖动添加到第二个中继器-将 RJ 保留为0。   

    此致、

    Lee