This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:THVD2410前端保护电路

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889769/thvd2410-thvd2410-front-end-protection-circuit

器件型号:THVD2410

你(们)好  

我为 我的设计选择了 THVD2410、我有以下要求

我的板上有主控制器和 THVD2410收发器。

总 线输入/输出应具有 ESD-IEC 61000-4-2、ISO16050脉冲 A、b 浪涌(50V、100US)、24V 电池短路保护  

我可以看到,设备符合 ESD 标准。 但是、我是否需要针对浪涌和短路提供额外的电路保护。 如果是、请建议使用推荐的电路。

谢谢

Dinesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    对于接触放电和气隙放电、THVD2410的额定电压为+-12kV (根据 IEC 61000-4-2)(第6.3节)。 总线引脚可耐受+-25V 输入电压(用于故障保护的最大绝对电压+-70V)、并且可耐受24V 电池电压(第6.4节和第6.1节)。 我不知道该器件的额定值符合任何 ISO 标准(我认为"ISO16050"- Foodstro"中有一个拼写错误)、但是数据表确实包含了对针对 IEC 合规性测试进行的浪涌测试进行建模的图形、其中显示了超过几 us 的浪涌(第9.2.1.4节)。  

    为了实现更好的总线保护、我们建议在与电路板连接附近的总线迹线上包含 TVS 二极管。 如果系统受到较长的浪涌脉冲冲击、包括这些器件将为系统提供额外的功率耗散方式。 数据表的第11.2节中包含此放置的示例布局。  

    如果您有任何其他问题或对更多保护电路示例感兴趣、请告诉我。

    此致、
    Eric