This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:模式设置

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870713/sn65dp159-mode-setting

器件型号:SN65DP159

我想问一个有关 SN65DP159RSB 的问题。

 

我将 SN65DP159RSB 设置为引脚搭接模式、并将其用作源器件。

对于 HDMI_SEL 设置、它设置为低电平(HDMI 模式)。

 

在这种情况下、即使 SN65DP159RSB 通过转换电缆连接到 DVI 接收器、

不能将 HDMI_SEL 引脚更改为高电平(DVI 模式)。

我认为  没有问题。 但是、如果是、我想确认上述使用情况。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否正确理解了您的问题。

    为了正确配置 DP159、在上电时将 HDMI_SEL 引脚设置为高电平(DVI)或低电平(HDMI)。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我先前所说的、我将 SN65DP159设置为引脚搭接模式。

    我将 HDMI_SEL 设置为低电平(HDMI 模式)。

     

    通常、SN65DP159将连接到 HDMI 接收器件。 –案例 A

    但是、它可能连接到 DVI 接收器设备。 –案例 B

     

    SN65DP159 -->(HDMI CN)-->(HDMI 电缆)-->(HDMI CN)--> HDMI 接收器件

     

    SN65DP159 -->(HDMI CN)-->(HDMI 转 DVI 适配器或转换电缆)-->(DVI CN)--> DVI 接收器设备

     

    对于 HDMI_SEL 设置,我们是否可以在两种情况下使用“低”设置?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DVI 与 HDMI 只是适配器 ID。 当 I2C_EN 为低电平时、我看不到发送 HDMI 的风险。

    但是、当 HDMI_SEL 设置为 DVI 时、源极可能不会启用音频、并且源极也可能会将数据速率限制为1080p。   

    谢谢

    David