This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:是否可以获取不带 MCU 的 CAN 中继器?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14, SN74LVC2G132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887874/tcan1051-q1-can-i-get-a-can-repeater-without-mcu

器件型号:TCAN1051-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051SN74LVC2G14SN74LVC2G132

您好!

我可以在没有任何 MCU 或 CPU 的情况下获得 CAN 中继器吗? 使用两个 TCAN1051和一些逻辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们提供 了隔离式 CAN FD 中继器参考设计 、您可以对其进行修改以满足您的需求。 仲裁逻辑可在图2中找到。  

    如果您对此文档有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这太棒了!  `s 真的很有帮助!

    但我对延迟线有疑问。   要实现延迟线功能、我需要使用图4中的电路来替换图2中的 U8和 u11、是正确的?

    以及如何理解时间延迟单位是非对称的? 因为 C1通过 R1充电并通过总线放电?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

      要实现延迟线功能、我需要使用图4中的电路来替换图2中的 U8和 u11、是正确的?
    不可以、只需使用缓冲器或其他方法即可完成 U8和 U11的延迟。  

    以及如何理解时间延迟单位是非对称的?  
    不对称性是指从显性状态转换为隐性状态与隐性状态转换为显性状态时的延迟差异。 图2中的电路将在显性到隐性转换期间给信号带来延迟、但在隐性到显性转换期间不会产生延迟。 此行为通过图4的仿真进行建模。 图4中的电路不是实现所必需的、其中包含的电路用于说明此中继器方法将对系统产生的影响之一。 \

    请告诉我这是否有意义。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果  图4中的电路不是实现所必需的、并包含在其中以说明此中继器方法将对系统产生的影响之一。

    图4中的原理图中为什么包含此电路?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    拓扑、我认为我之前的回答不清楚、 TIDA-01487的原理图 说明了在自己的设计中使用的仲裁逻辑电路的一种方法。 对于该电路的延迟元件、 使用了参考设计图4中所示的电路。 之所以使用该系列组件、是因为可以选择 R 和 C 组件的值来控制延迟时间及其非对称延迟特性(有关说明、请参阅之前的答复)。 如果需要、还可以使用另一种延迟方法(例如自包含缓冲器 )来代替此电路、以实现相同的行为-因此在参考设计中不需要使用此电路。 由于我们已经进行了测试并具有与上述设计相关的硬件、因此我们建议将此配置(使用图4)作为解决方案。

    请告诉我这是否澄清了我之前的答复。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复!

    我是否可以将 SN74LVC2G132替换为 SN74LVC2G14?、并且我可以更改 RC 值以获得相同的延迟时间。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据我对这些器件的了解、这应该是可以的。 请注意、您将看到传播延迟差异、这不仅是由于不同的开关特性、而且还由于不同的迟滞/阈值和引脚输入电容。 如果您计划调整 RC 的这种时序(可能使用可变电阻器)、或者您的系统允许更大的时序变化、则这些问题可能是微不足道的。  

    此致、
    Eric