This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:音频 USB PCM2912A

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878017/tps65987d-audio-usb-pcm2912a

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987EVMPCM2912ATPS65987

您好!

我将 TPS65987EVM 与智能手机 A50 galaxie 配合使用。 目标是使 A50成为为我的电子板 PCM2912A (TI USB 接口音频)供电的源、并成为控制 PCM2912A 的主机。  

当我插入 TPS65987EVM 时、桶形插孔上的20V 电源会变成灌电流并开始为其电池充电。 但它会窃取 PCM2912A 的控制权。

我管理了电力输送部件 、我可以为 A50充电、而 A50可以为 PCM2912A 供电。 但 我没有从 PCM2912A 获得声音。 A50未识别有音频 USB 设备!!!

我单独使用 A50测试 PCM2912A 本工作原理。

我是否需要配置 TPS65987寄存 器中的某些部件以允许安装 PCM2912A、从而为 A50配置音频器件。

我启用"音频附件支持"、但 TPS65987始终重启?  

我随附了我的项目 file.e2e.ti.com/.../Test-Audio-USB-DRP-mode.pjt

此致  

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否能够引导我完成您的设置? 主要是如何将 PCM2912A 连接到 TPS65987D 以及如何连接到 TPS65987EVM 上的 Type-C 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    进行了比较。 所有 GND 连接在一起。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了我的错误,这是一个糟糕的连接。

    此致