This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:A 侧有多个器件、B 侧有1个器件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878381/tca9517-multiple-parts-on-a-side-and-1-part-on-b-side

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:PCA9306

我有一条由微型驱动的 I2C 总线、总线上有3个组件。  所有器件当前都是3.3V 器件、但可用性问题迫使其中一个器件更改为5V 传感器。  在 B 侧连接新的5V I2C 器件时、我能否将其余2个3.3V 器件保留在 TCA951的 A 侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是的、TCA9517可用于促进3.3V 和5V I2C 器件之间的通信。  如果您不需要缓冲(即、如果不需要重新驱动信号以克服更高水平的容性负载)、那么您也可以考虑使用 PCA9306等基于开关的器件。

    顺便说一下、我们开发了一种工具、用于根据 I2C 主/从器件特性查找电平转换解决方案。  您可以在此处找到"I2C Designer"工具:

    有关 I2C 缓冲器的更多信息、您可能需要参考以下应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大