This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:大约1.8V 兼容控制输入引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871094/ts3usb221a-q1-about-1-8v-compatible-control-input-pin

器件型号:TS3USB221A-Q1

大家好、

当     使用 Vcc=3.3V 并且 OE 引脚被接至 GND 时、我想仔细检查 CPU 的1.8V 电平是否可被用于 TS3USB221A-Q1的 S 引脚控制。

可以回答吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    当 Vcc=3.3V 时、S 引脚的1.8V 电平应该可以正常工作。