This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD040:桥接 LVDS 和 M-LVDS

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD040, SN65LVDM176, SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877677/sn65mlvd040-bridging-lvds-and-m-lvds

器件型号:SN65MLVD040
主题中讨论的其他器件: SN65LVDM176SN65MLVD206B

大家好、我正在尝试获取有关我正在进行的设计的一些指导。 现在、我有一个 Xilinx FPGA、通过电缆将一些 LVDS GPIO 从背板驱动至 I/O 卡、并将系统前面板驱动至第二个子系统(请参阅下图)。 通过电缆传输的信号将是2类 M-LVDS。

由于此设计是一个原型、因此我们可能需要更改通过电缆传输的某些差分信号的方向。 这对于 FPGA 来说并不重要、因为它只是配置 I/O 缓冲器基元的问题。 对于 I/O 卡,我喜欢 SN65MLVD040,因为该芯片提供了半双工功能,因此我可以通过一起切换 DE/RE*引脚来更改 M-LVDS 对的方向。

但是、我对这种方法有一些疑问:

  1. 桥接 LVDS 和 M-LVDS 是否有更简单的方法?
  1. 如果可能、我希望避免进行两个信号转换(LVDS <->LVTTL <->M-LVDS)

  • 如果无法避免转换为 LVTTL、是否有任何 LVDS 收发器具有与 SN65MLVD040相似的功能(特别是在半双工方面)?
    1. 没有类似的严格 LVDS 收发器、但我找到了 SN65LVDM176。 但是、该 IC 是一 款"LVDM"半双工收发器。 根据我的理解、除了2倍驱动电流、LVDM 与 LVDS 相似? 这是否与 Xilinx Ultrascale 差动 I/O 缓冲器兼容? (请注意、内置终端只能为100欧姆或完全关闭。 我无法在 FPGA 之外添加/删除/修改 FPGA 板上的端接)。
    2. 在常规 LVDS 收发器和 LVDM 收发器之间驱动和/或接收是否存在任何问题?

  • 如果我需要转换为 LVTTL 以从 LVDS 获取到 M-LVDS、我能否将每个芯片上的单端驱动器/接收 I/O 绑定在一起并将它们视为单个双向 LVTTL 线路(请参阅下图)?

感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于您的配置、LVDS 至 LVTTL 桥接器似乎是不可避免的、因为我们没有任何 LVDS-LVDS 收发器。  

    您可以在 此处找到与 SN65MLVD040类似的 LVDS 收发器:http://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#p1389=M-LVDS (例如 SN65MLVD206B)  

    您发现的 SN65LVDM176器件也可在此处工作、因为 LVDM 是点对点半双工应用的理想选择(请参阅数据表中的图19)。  

    关于将每个芯片上的单端驱动器/接收 I/O 绑定在一起并将它们视为单个双向 LVTTL 线路的问题、我不确定这是否能按预期工作。 信号完整性问题可能来自创建的存根以及驱动器/接收器的可能额外负载。 最好将 LVDS 驱动器和 LVDS 接收器用作中间器。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    唯一的其他选择是使用 LVCMOS 输入和输出直接驱动 MLVDS 收发器。

    在点对点链路中、LVCMOS 应以"MLVDS"速度工作。  什么是数据速率?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Lee Sledjeski"]

    在点对点链路中、LVCMOS 应以"MLVDS"速度工作。  什么是数据速率?

    [/报价]

    我们的目标是实现250Mbps 的信令速率。

    另外、感谢您的回复、Lee 和 I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    直接使用 FPGA LVDS IO 驱动/接收电缆。  在250Mbps 时、我假设另一端只有一个收发器

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、该电缆将在具有一定程度 EMI 的环境中在两个子系统之间运行(尽管我不完全确定这种情况的不良程度)。 在这种情况下、通过~5m 电缆传输的 LVDS 是否适用? 我知道信号完整性部分取决于布线、屏蔽、数据速率等、但选择正确的信令标准也是其中的一个重要因素。

    如果 LVDS 听起来适合这种情况、那么我将继续讨论、但如果有更好的替代方案、我愿意接受建议。

    再次感谢您的帮助、

    -Jim M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 和电缆的关键因素是需要公共接地。  由于这些器件是直流耦合的、因此接口可能对地漂移等敏感

    我认为大多数电缆都支持衰减要求。

    此致、

    Lee