This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:作为 MIPI 缓冲器的解决方案?

Guru**** 2932990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871189/sn65dphy440ss-solution-as-mipi-buffer

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

 SN65DPHY440是否是 MIPI 缓冲器的合适解决方案、如以下所示?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie

    DPHY440可以支持此应用、MIPI DPHY IP/DPHY440之间的通道插入损耗是多少?通道插入损耗是130万?

    DPHY440 RX EQ 有助于补偿 MIPI DPHY IP/DPHY440和 TX 预加重之间的通道插入损耗、有助于补偿1.3m 的通道插入损耗。

    谢谢

    David