This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544是否可用于英特尔 TGL 平台

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871190/tusb544-could-tusb544-be-used-on-intel-tgl-platform

器件型号:TUSB544
主题中讨论的其他器件: TUSB1044

团队、

您知道 TUSB544是否可用于 TGL 平台吗?

我们是否计划使用 USB4.0重定时器?

此致、

Peter Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    目前、我们的发展蓝图中没有 USB 4.0重定时器。 TUSB544可与 TGL 平台配合使用、但仅适用于 USB 3.2第1代 x1、DP 交替模式、端口。 TUSB1044还可  用于支持具有 TGL 平台的10G (USB 3.2第2代 x1、DP 交替模式)。 由于数据速率限制和某些接口不兼容、TUSB544无法支持全功能 USB4端口。