This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:RHS0048A 封装

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878369/ds100br410-rhs0048a-package

器件型号:DS100BR410

您好、E2E、


你好。


我们的客户希望在数据表的第22页了解(a)典型值是否指 OPT (0.1)、是否应为(0.1)典型值?  




提前感谢您的澄清。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    是的、0.1mm 更是"典型"。  它引用48个器件引脚的顶部边沿。

    引线框的每个角都有小型暴露的金属部分。  它们的顶部边缘通常为0.2mm

    此致、

    Lee