This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功能隔离8位数据总线(100Mhz)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889385/functional-isolate-a-8bit-databus-100mhz

主题中讨论的其他器件:ISO7741

您好!

是否有关于如何隔离8位数据总线的功能的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EVS:

    如果您分享有关您的应用和要求的更多详细信息、这将更好地帮助我们。 大多数 TI 数字隔离器可用于功能隔离。 功能隔离基本上只允许在两个不同接地电位的两个电路之间进行通信、而无需任何安全要求。

    由于数字隔离器具有彼此隔离的两侧、因此可将其插入任何需要隔离的通信总线。 总线现在将分为两个部分、每个部分都有自己的 GND 基准点。 对于大多数应用、ISO7741应满足要求。 有关实现的更多详细信息、请参阅数据表中的"应用和实施"部分、其中还提供了示例应用方框图。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、

    我了解隔离的基本原理、我需要防止接地回路。 它用于 UTMI USB 接口。

    我要防止的是5或6个数字隔离 IC 来实现这一目的。 因为这需要大量资金和电路板空间。

     因此、我正在搜索集成式双向隔离器。 一个 IC 中执行该操作。 或其他智能创意。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EVS:

    感谢您的额外意见、这有助于我更好地了解要求。

    我们目前没有任何支持8位双向 UTMI 接口的器件。 对于16位单向接口、您可以考虑使用 ISO776x、该器件在单个封装中提供六个100Mbps 通道。 也许您能够使用三个 ISO776x 器件实现隔离。

    请告诉我这是否符合您的要求、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、

    这不是我所希望的。 但是、这显然是最佳/唯一的解决方案。

    此致、

    EV