This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:DS25BR110输出直流耦合至 CML 输入

Guru**** 2768055 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877400/ds25br110-ds25br110-output-dc-couple-to-cml-input

器件型号:DS25BR110

 DS25BR110输出是否可以直流耦合到 CML 输入? 数据表和图10中的数据。 典型的 DS25BR110输出直流耦合接口连接到 LVDS、CML 或 LVPECL 接收器、假设接收器具有高阻抗输入、但我们的芯片 CML 输入具有50 Ω 内部终端、CML 输入具有50 Ω 电阻器以偏置电源1.05V、它是否可以与直流耦合配合使用? 我们可能会在下一个阶段更改为交流耦合、但目前电路板已修复。

输出接口

DS25BR110输出符合 LVDS 标准的信号。 它可以直流耦合到最常见的差分接收器。 下图说明了常用差分接收器的典型直流耦合接口、并假设接收器具有高阻抗输入。 虽然大多数差分接收器具有可适应 LVDS 兼容信号的共模输入范围、但建议在实施建议的接口实现之前查看相应接收器的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS25BR110输出将在 CML 共模电压偏置为1.05V 时工作。  DS25BR110将尝试将该共模电压稍微上拉至其标称1.2V 值。  如果由于 DS25BR110输出连接而输入共模电压略高于1.05V、CML 输入将会发生什么情况?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢反馈、确定 CML 输入共模略高于1.05V、我的问题是 CML 输入范围内的50 Ω 上拉电阻器达到1.05V、DS25BR110输出将灌入电流、 那么、CML 输入50欧姆上拉电阻器也会拉或灌入电流、因为其阻抗低、它将影响 DS25BR110输出波形、影响是否可以接受? TI 是否已测试 DS25BR110输出直流耦合至 CML 输入、CML 输入中具有内部50 Ω 上拉电阻?

    此致
    温森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winson、

    我使用50欧姆接地端接来运行它们。  输出仍然工作良好。  共模反馈路径中存在一些电阻、两者之间的电压仅为~ 0.15V、因此增加的电流将最小。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的测试、还有两个问题:

    由于 CML 输入中有50 Ω 上拉电阻器至1.05V、我们是否仍 需要在 CML 输入的 P 和 N 之间添加100 Ω 电阻器?

    2.对于下一个相位,您更喜欢将 DS25BR110输出更改为 CML 输入连接至交流耦合还是保持直流耦合?

    此致
    温森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winson、

    需要50欧姆的上拉电阻。  也无需插入100欧姆差分端接电阻器。

    2.我更喜欢看到交流耦合、因为它更干净、但信号需要进行编码或扰频 、使其成为一个不错的选择。   但是、如果电路板正常工作、我认为此应用不需要更改。

    此致、

    Lee