This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:用于 RS232的 PCA9306、115200bps

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871249/pca9306-pca9306-for-rs232-with-115200bps

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TRS3122E

大家好、

PCA9306是否可用于 RS232 UART TX RX 115200bps 电平转换? 1.8V 至3.3V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    是的、此器件可用于转换这两个电压电平之间的 UART 通信。  只需确保遵循数据表中建议的连接(包括两侧 SDA/SCL IO 上的上拉电阻器、UART 可能不需要该电阻器、但 PCA9306可能需要该电阻器)。

    如果您实际上需要 RS-232电压电平(即连接到外部 RS-232端口)、则可以将1.8V 或3.3V 逻辑线路连接到 RS-232收发器。  如果您在选择收发器器件时需要帮助、请告知我们。  例如、TRS3122E 可能需要考虑一些因素、因为它能够连接3.3V 或1.8V UART 信号。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我可以看到 PCA9306如何适合此应用。 似乎没有任何明显的问题、但在任何情况下、除了预期之外、我建议仔细考虑以下几点:

    • RS-232侧 TX 线路和 UART 侧 RX 线路上需要包含上拉电阻器、以便在开关断开连接时使线路变为高电平。  
    • 选择上拉值以正确驱动 RS-232和 UART 输入引脚电流、并评估由此产生的 RC 时间常数是否可接受。  
    • 确保 UART RS-232驱动器接受转换引入的反馈延迟(两种方式)。  
    • 确保通过器件的电流不超过导通开关电流(建议最大值)或连续通道电流(绝对最大值)。

    如果我了解其他重要考虑事项、我会随时通知您。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric