This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:5V PCIR、3.3V PCI 总线

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878190/xio2001-5v-pcir-with-3-3v-pci-bus

器件型号:XIO2001

您好!

在采用5V PCIR 引脚配置的3.3V PCI 总线系统中使用 XIO2001是否存在任何问题?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    如 XIO2001数据表第9.2.1.1节所述、对于25MHz 或33MHz PCI 总线实施、PCIR 可连接3.3V 或5V。 对于50MHz 或66MHz PCI 总线实施、3.3V 连接是唯一认可的配置。


    如果 PCIR 连接到5.0V 电源、XIO2001将只在 PCI 总线上输出3.3V 振幅信号。 。
    接收到的 PCI 总线信号振幅可以是3.3V 或5.0V。PCI 总线 I/O 单元可耐受5.0V 电压、和
    XIO2001器件不会因5.0V 输入信号振幅而受损。

    因此、如果是25MHz 或33MHz PCI 总线实现、则不会出现任何问题。

    此致、

    Davor