This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:外部失效防护电路要求

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871234/thvd1410-requirement-for-external-fail-safe-circuit

器件型号:THVD1410

大家好、

您能给我一些关于客户问题的评论吗?

THVD1410具有接收器失效防护功能、但即使在连接端接电阻器时、它也能始终工作吗? 端接电阻器似乎会导致输入信号电压电平达到输入不确定范围。 对于使用端接电阻器的情况、客户应添加外部电阻器网络、以防止在故障情况下输入不确定范围。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    THVD1410被设计成在一个端接系统中正常运行。 该器件的接收器失效防护不会将总线偏置在输入阈值 Vth+以上、而是在内部偏置接收器、以便当输入差分处于接近0V 的不确定范围内时、接收器输出将为高电平。 这可确保接收器在开路总线、短路总线或空闲总线条件下处于已知状态。

     当不主动驱动时、可使用外部失效防护偏置网络将总线偏置为逻辑高电平状态、从而为具有 THVD1410等内部失效防护偏置的器件提供更高的稳健性、并适应可能没有此功能的节点。  

    请告诉我这是否合理、或者您还有其他问题。

    此致、

    Eric